This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:输出电压下降问题

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107088/tps54821-vout-drop-issue

器件型号:TPS54821

您好!

MU 客户存在 TPS54821 Vout 压降问题。

请参阅下面的波形。

通道1:输出电流

通道2:输出电压

通道3:开关

但当 Iout 增大时、Vout 会降至1.324V。 和 TRIG PWRGD 低阈值。

我们还检查电感器是否应符合规格。

下面是我们的原理图设置。 我们已按照 wenBench 仿真结果修改 comp 和输入/输出电容器设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是输入电容器和布局、供您参考。

    返回页首

    底部

    IN2层

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的联系。

    您能否检查输出电容器的位置和值? 我在原理图中找不到它。  C2085是前馈电容、而不是输出电容、不应使用如此大的电容(68uF*2)、请更改为-pF 电平。

    提高 输出电容和降低电感是提高瞬态性能(使 Vout 稳定)的常用方法。 您可以尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    抱歉、我为输出电容器修改了错误的局部电压。

    我们移除 前馈电容、并将输出电容放置在大约~68uF *2的位置。

    我们发现它的故障率约为5/70、有些 MB 发现了此问题、并遵循 TPS54821、

    在这种情况下、我们可能会应用 FA。 或者您对此案例有什么想法吗? 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您是否尝试降低 L 或增加 Cout?

    目前、我不认为这是一个故障、更换外部组件可以解决这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    让我们看看  减小 L 还是增大 Cout 是否可以提高。

    那么、补偿值是可以的吗?

    是否可能导致异常压降?

    谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    与  瞬态性能相关的补偿电路会影响环路响应。

    但我建议 保留 Webench 建议值、首先更改 L/C 值以查看压降是否降低、然后根据需要调整补偿值。

    电流4.7uF 有点大、请尝试使用2.2uH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    我们尝试将输出电容器从560uF 更改为820uF 可以解决此问题。

    但为什么该应用需要大量输出电容器?

    我使用了设置为输入电压4.5~5.5V 输出电压1.538V、输出电流4A、开关频率300kHz 的 webench 仿真、它显示只需要100uF *2。

    或者有更好的方法来减少输出电容器? 提高开关频率?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    考虑到 dv =i*dt/c,较大的 Cout 可以存储更多的电荷来处理负载变化 这里的权衡是更好的瞬态与更大的 BOM 成本。

    您是否尝试降低 L? 它也应该是可行的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是否有更新? 如果您需要更多支持、请告诉我。 或者我将关闭该线程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miranda、

    他们增加了输出电容、可以解决这个问题、我将关闭这个问题。谢谢!