This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430-Q1:设计评审请求

Guru**** 2513155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110126/tps560430-q1-design-review-request

器件型号:TPS560430-Q1

大家好、

我们在 汽车设计中使用了 TPS560430YFQDBVRQ1。

输入工作电压范围为7V 至16V。 典型电压为13.5V。

所需的输出电流为~500mA

请查看以下原理图和布局并提供宝贵的反馈。

请找到布局

反馈电阻器放置在 SMPS IC 正下方的底层

谢谢、此致、

Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prethi、

    1.将2.2uF 50V 电压放在 VIN 和 GND 上

    2.在输出3.3V 电源轨上添加0.1uF 10V、将其靠近电感器放置。

    C138和额外的2.2uF/50V 必须放置在靠近 IC 引脚3/4的位置、在 IC 封装下方走线 GND 走线。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您的反馈!

    此致、

    Preethi