This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51561H:VCC 引脚连接

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP22764, LM51561H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107127/lm51561h-vcc-pin-connection

器件型号:LM51561H
主题中讨论的其他器件:PMP22764

大家好、

我们在设计中使用 LM51561HPWPR、以便从24V 输入电源生成隔离式52V 电压。  LM51561HPWPR EVAL 用户手册显示、VCC 引脚与反激式变压器的辅助绕组相连。

 其他参考设计(例如使用 LM51551DSSR 的 PMP22764)显示、VCC 引脚与反激式变压器的辅助绕组相连。 下面是 PMP22764参考设计的链接-

https://www.ti.com/tool/PMP22764

在 LM51561H 和 LM51551D 的数据表中、提到 VCC 是内部电源稳压器的输出。 请参阅下图-

以下是我们的问题-

1) 1)为什么将 VCC 引脚连接到反激式变压器的辅助绕组? 根据数据表中的说明、VCC 是一个输出引脚。

2) 2)对于隔离式直流/直流设计、建议使用 LM51561H 的 VCC 引脚的方法是什么?

此致、

Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 将 VCC 引脚连接到 AUX 绕组是可选的、这有助于降低器件的内部功耗。 有关此类连接的详细说明,请参见数据表第15页(图9-7 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm51561h.pdf )。

    此致、

    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    感谢您的回答。 在反激式拓扑中、LM51561H 在 VCC 引脚上使用外部电源(使用辅助绕组)时的功耗是多少? 此外、如果我们不在 VCC 引脚使用外部电源、请告知我们 LM51561H 的功耗。

    此致、

    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回复。 在数据表的第28页(第10.3.2.8节"效率估算")、您可以从 eq 中找到器件中损耗总和的估算值。 20.如果您需要进一步的帮助,请告诉我们。  

    此致、
    Em  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 EM:

    我查看了数据表第28页提供的功率损耗公式、并针对我们的应用进行了以下计算:

      Vbias 32 (考虑最大输入电压)
      Ibias 0.00058 A  
     由静态电流引起的损耗 皮克 0.01856 W  
      问题 0.000000083 库伦布  
      fsw 146300 Hz  
    栅极驱动损耗 PG 0.3885728 W  
    功率损耗 PIC 0.4071328 W 使用内部 VCC 稳压器
    功率损耗 PIC 0.01856 W 外部电源连接在 VCC 引脚上以驱动功率 MOSFET

    计算结果 PIC 在两种情况下都是正确的:使用内部 VCC 稳压器和不使用内部 VCC 稳压器(在 VCC 引脚上提供外部电源)。

    此致、
    Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、

    如果您直接提供 VCC、则可以使用 VCC 电压来计算等式20和21、而不是本例中的 Vbias。 但是、您需要确保您提供的电压高于内部调节电压、否则您需要将电流分配给 Vbias 和 VCC 之间的开关。

    此致、
    Brigitte