您好!
我们正在使用 UCC28180制造电源电路。
当我根据 EVM-573的电路建立电路时、IC 根本不工作。
VCC 为14V 输入。
由于 未输出 Gata 信号、FET 不会振荡、
如果您在电路中移除 IC 后进行检查、则 ISENSE 处于开路状态。
ISENSE 和 GND 之间插入一个二极管、以防止浪涌电流。
二极管为 RB070M-30 (Rohm)。
我不知道原因是什么。
请告诉我是否有可能的原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在使用 UCC28180制造电源电路。
当我根据 EVM-573的电路建立电路时、IC 根本不工作。
VCC 为14V 输入。
由于 未输出 Gata 信号、FET 不会振荡、
如果您在电路中移除 IC 后进行检查、则 ISENSE 处于开路状态。
ISENSE 和 GND 之间插入一个二极管、以防止浪涌电流。
二极管为 RB070M-30 (Rohm)。
我不知道原因是什么。
请告诉我是否有可能的原因。
您好,ASAI SAN,
感谢您关注 UCC28180 PFC 控制器。
当您说 ISENSE 打开时、您是否认为 控制器上的 ISENSE 引脚已损坏? 如果是、
1.你说"开放"是什么意思? 我不确定您 是否怀疑 ISENSE 器件引脚损坏。
2.你如何确定它是开放的?
ISENSE 和 GND 之间的二极管是否已连接、如下图所示?
4. RISENSEfilter 的值是什么?
5.您的峰值电流是多少?
6. RISENSE 的价值是什么?
此致、
射线
Hallo Ray、
感谢您回答我的问题。
1. "开路"是指"开路"
2.我使用了多测试仪(Fluke 115)的二极管测试。
正常的 IC 3引脚(ISENSE)输出大约为0.6V。
异常的 IC 3引脚(ISENSE)显示为"OL"
其他引脚为两个 IC 输出相似的电压值。
3. 是的。
4、 RISENSEfilter 的值是200Ω μ F。
峰值电流为37.6A。
该峰值电流旨在用作浪涌电流。
实际上、我认为它要低一点。
6、 EISENSE 的值 为30mΩ μ F。
我认为我制造的电路会破坏 IC。
我用我的电路替换了安装在正常 EMV-573上的 IC。
即使我放置 VCC、也没有反应。
当我再次使用 EVM-573替换 IC 时、它不起作用。
此致、
ASAI
感谢 您的回复 ASAI SAN。
以上1、2、3和4的答案是明确的。
关于5:
关于6, RISENSE:
是否有任何其他组件损坏?
请 使用您的设计目标填写设计计算器、并查看您选择的组件: https://www.ti.com/lit/zip/sluc506
此致、
射线
Hallo Ray、
关于5:
很抱歉,我在 峰值电流中出错了。
第一个峰值电流 (浪涌电流)设计为大约20.7A。
交流线路之间的→Ω NCT 热敏电阻为8Ω×2
AC264V×√2/ 16Ω ≒20.74A
ーーーーーーーーーーーーーー μ A
稳定峰值电流(实际最大电感器峰值电流)设计为大约7.0A。
关于6:
RISENSE 未损坏。
RISENSE 的额定功率为3W。
ーーーーーーーーーーーーーー μ A
除 IC 外、没有损坏的部件。
感谢您发送设计计算器。 我将会将其填充。
此致、
ASAI