This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS628501-Q1:为什么我们需要折返功能?

Guru**** 2534600 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110261/tps628501-q1-why-do-we-need-foldback-function

器件型号:TPS628501-Q1

您好、专家、

我们为什么需要折返功能?  此函数的用途是什么? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    折返电流限制是一种额外的短路保护。

    如果器件检测到输出短路(请参阅数据表了解详细步骤)、则会降低电流限制(因此降低输出电流)、从而降低负载和转换器上的功率耗散。

    客户有时可能会要求此功能、但对于我们的转换器而言、此功能通常不是必需的、因为它们已经具有用于短路保护的固定电流限制。

    如果您有进一步的疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Stefano