This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62746:TPS62746 - SPICE 模型

Guru**** 2583375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62746, PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107230/tps62746-tps62746---spice-model

器件型号:TPS62746
主题中讨论的其他器件:PSpice for TI

您好、团队请为以下器件型号提供 SPICE 模型。

TPS62746

我尝试从 TI 网站获取它、但我可以看到 PSpice 瞬态模型与 LT SPICE 不兼容  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    很遗憾、我们不支持第三方仿真工具。 该模型在 PSPICE 中工作。 您可以在 TPS62746的同一产品文件夹中下载免费的"PSPICE-FOR-TI"。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、您能否提供第三方 SPICE 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    您可以在 https://www.ti.com/lit/zip/slvmbg7上下载未加密的 PSPICE 模型

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有它、但我特别期待第三方工具支持 SPICE 模型

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    这是我们用于第三方 SPICE 工具的唯一模型。 其他仿真器可能会错误或错误地解释 PSPICE 网表的一部分。 由于该模型仅针对 PSPICE 进行开发和测试、因此建议在您的仿真中使用 PSPICE-FOR-TI。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不适用于其他工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    请使用 PSPICE 仿真该器件。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Varun 我想在不同的工作条件下测试该器件、因为我需要更改输入电压和负载电流值、但它是加密模型、我无法更改。请就此提供帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    应该可以更改 VIN 并在 PSPICE 项目的原理图页面上加载。 我检查了它、并能够修改 VIN 和负载。

    您是否无法在工具中执行此操作? 您能否查看您拥有的 PSPICE-FOR-TI 版本?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Varun 我的工具版本是17.2、  

    我正在尝试更新这里(参考第一幅图像)、在运行 仿真后、我将获得3.6V 的测量值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    您需要将稳态仿真设为活动状态。 您可以在以红色突出显示的框中选择它。 在我看来、您更新了稳态原理图、但仍运行启动仿真。

      

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Varun 的帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varun 我尝试计算直流/直流转换器的效率、因为我正在进行输入电流测量 、如下面所示、我将获得45.49%的效率、这就是  为什么我获得 这么低的效率。 您能不能就此向我介绍一下。

    输入电压 I_IN _pk
    (mA)
    I_IN _rms
    (mA)
    负载 Current_rms
    (mA)
    V_OUT_纹 波
    (mV)
    输出电压
    (五)
    效率
    (%)
    3.7. 330 140.8285657 131.6985. 4.7. 1.8001 45.49723225.
    3.7. 269. 114.7966187 50.019. 6.01 1.8007. 21.2053551.

    VIN = 3.7V、VOUT = 1.8V、IOUT = 0.1317A:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Narendra、

    要计算效率、最好启用电源数据收集。 为此、您可以转至"编辑仿真配置文件"、然后在"数据收集"选项卡下为电源选择"除内部子电路之外的所有子电路"。

    仿真运行后、您可以为输入直流源和负载电阻器的功率添加布线。 您还可以通过将输入源 的跟踪表达式修改为"AVG (W (VIN)"来使用输入源功率的平均值计算函数。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Varun 的大力支持。