主题中讨论的其他器件:PSpice for TI、
您好、团队请为以下器件型号提供 SPICE 模型。
TPS62746
我尝试从 TI 网站获取它、但我可以看到 PSpice 瞬态模型与 LT SPICE 不兼容
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、团队请为以下器件型号提供 SPICE 模型。
我尝试从 TI 网站获取它、但我可以看到 PSpice 瞬态模型与 LT SPICE 不兼容
您好、Narendra、
您可以在 https://www.ti.com/lit/zip/slvmbg7上下载未加密的 PSPICE 模型
此致、
瓦伦
您好、Varun 我尝试计算直流/直流转换器的效率、因为我正在进行输入电流测量 、如下面所示、我将获得45.49%的效率、这就是 为什么我获得 这么低的效率。 您能不能就此向我介绍一下。
输入电压 | I_IN _pk (mA) |
I_IN _rms (mA) |
负载 Current_rms (mA) |
V_OUT_纹 波 (mV) |
输出电压 (五) |
效率 (%) |
3.7. | 330 | 140.8285657 | 131.6985. | 4.7. | 1.8001 | 45.49723225. |
3.7. | 269. | 114.7966187 | 50.019. | 6.01 | 1.8007. | 21.2053551. |
VIN = 3.7V、VOUT = 1.8V、IOUT = 0.1317A: