This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:消耗的电流高于预期

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110284/tps63802-drawing-high-current-than-expected

器件型号:TPS63802

您好!

我使用 TPS63802DLAR 降压/升压转换器为我的 MCU 提供恒定的3.3V 电压。 我已按照 TI 数据表中 所示的电路配置进行了操作、如下所示。


但是、我注意到、当我通过 VIN (如图所示的 VSYS)连接锂聚合物电池电源时、电路会额外消耗600uA 的电流、而如果我仅为我的 MCU 提供绕过 TPS 的电源、则会消耗预期的电流。

我不知道为什么 TPS 在以下配置中会消耗这个额外的600uA、而根据数据表、它 的工作静态电流应该只有11uA。

是否有任何提示、或者是否缺少上述原理图中的内容?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的原理图似乎可以。您能 在这里分享一下工业电流的情况吗? 此外、如果您可以共享布局、那就更好了。

    此致

    TAO