This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM13620:TLVM136x0系列封装的差异

Guru**** 2501995 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13640, TLVM13620, TPSM63602, TPSM63604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110093/tlvm13620-differences-in-tlvm136x0-series-packages

器件型号:TLVM13620
主题中讨论的其他器件:TLVM13640TPSM63602TPSM63604

您好!

如果我们要向客户介绍这些器件、请告知我们。
封装。
TLVM13620 / 30的封装为30引脚、但 TLVM13640 / 60为20引脚。
为什么具有更高最大输出电流的器件具有更少的引脚?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、

    是的、2-3A 和4-6A 器件的封装不同、这取决于选择集成电感器来实现所需的额定电流和热性能。 请注意、我们还有 TPSM63602/3/4/6模块系列、该系列与 TLVM13620/30/40/60类似、但提供其他功能、例如高于6V 的输出电压、同步等。两个系列都有可下载的快速入门计算器、可帮助您选择组件。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    感谢您的评论。
    我认为 、最大输出电流值越高、散热性能越好、引脚越多。
    为什么可以减少 TLVM13640 / 60上的引脚数量?
    是因为封装尺寸较大吗?

    TLVM136x0也与 TPSM6360x 相比具有显著的合理性。
    它是不是由于以下线程等不同而导致的价格差异?

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107026/tlvm13620-differences-between-tlvm136x0-and-tpsm6360x

    内部零件的成本降低是否也适用于此原因?

    这可能是未经披露的信息、但如果您能尽可能地告诉我、我将不胜感激。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nishie、热量主要通过 DAP 焊盘而不是引脚。 您当前的要求是什么? 我建议相应地选择模块、因为这两种设计都能提供良好的热性能。 TLVM 是超值系列、因此成本更低。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TIM-SAN、

    感谢你的答复。

    我在 TI 分销商工作。
    在向客户推荐此产品时、我希望能够解释其合理性的原因。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您推广 TPSM 和 TLVM 这一系列模块。 除了16V 输出能力和时钟同步之外、请注意 TPSM63604/6模块还具有功能安全文档(请参阅产品文件夹)。