This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40041:120V 输入的降压转换器

Guru**** 2629015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40041, TPS64203, LM5169, LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110323/tps40041-buck-converter-for-120v-input

器件型号:TPS40041
主题中讨论的其他器件: TPS64203LM5169LM5164

您好!

我需要一 个具有120V (最大值)输入和3V 输出的同步(用于高效)直流/直流降压转换器。 是否可以使用 TPS40041、其中 VDD 最初是通过电阻器从120V 生成的? VDD 也通过一个二极管从 o/p 连接、因此它可以在启动后从 o/p 汲取电流。  

我找不到任何可处理120V 输入和3V/800mA 输出电流的降压转换器/稳压器部件。

还想考虑 TPS64203、但这个不是同步的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看此120V、300mA 转换器: https://www.ti.com/product/LM5168

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看到过这一点、但我的要求需要更大的电流、可能是 LM5169是一个选项、很遗憾现在不可用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5169的额定电流为650mA。 如果您可以通过钳制或限制输入瞬态来接受100V 最大输入电压、则可以选择 LM5164 100V、1A 转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是、不是。 您能看到我使用 TPS40041的想法有什么可能的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SW 上的绝对最大值为10.5V、因此不起作用。 高侧 FET 的栅极必须在导通期间高于 VIN。

    我认为您的最佳选择是限制最大输入电压、尤其是当它是瞬态时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的缺点是、我没有考虑 MOSFET 导通时高侧驱动器源极的电压。  

    或者、如果    我只需要在没有电压反馈的情况下进行电流调节、我认为 TPS64203可与浮动接地配合使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定您的意思是悬空 GND。 我怀疑您可以在120V 应用中使用6.5V 转换器。 无论如何、在如此高的输入电压下、800kHz 开关频率过高。