This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:无适配器输入电压

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110248/bq24780s-no-adapter-input-voltage

器件型号:BQ24780S

您好!

你好。

在客户系统依靠电池组运行且没有适配器输入电压(4.5V 至24V)的情况下、是否需要电池充电器 IC 的功耗详细信息?

在没有适配器输入电压的情况下、电池充电器 IC 的输入电压是多少? 它是否会从电池组中获取、并在电池电量不足时并行充电?

请提供建议。 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Ray、

    下面的数据表中列出了电池静态电流。  

    由于 VCC 由适配器或电池供电、BQ24780S 可在4.5V 至19.2V 电池电压范围内运行。  如果有适配器输入、BQ24780S 可在为系统供电的同时为电池充电。  否则、如果没有输入源、则无法为电池充电。