请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 您好!
你好。
在客户系统依靠电池组运行且没有适配器输入电压(4.5V 至24V)的情况下、是否需要电池充电器 IC 的功耗详细信息?
在没有适配器输入电压的情况下、电池充电器 IC 的输入电压是多少? 它是否会从电池组中获取、并在电池电量不足时并行充电?
请提供建议。 非常感谢。
此致、
Ray Vincent
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.