你好。 请阐明 BQ2478080上何时启用了 ACDRV。
从数据表中可以看出、ACDRV 取决于 CMSRC。 然而、CMSRC 在 ACFET 被启用后跟随。 分别将此视为有关 ACDRV 在 ACFET 尚未导通时如何为 ACFET 栅极的 ACIN+6V 的自相矛盾之处?
该论坛上的一个主题提到、REGN (6伏)在 ACDRV 的这个使能周期的开始使用、但同样、如果 ACFET 的输入电压为19V、我们需要在栅极上提供19+6V =~25V 的电压来启用第一个 FET。
VCC = 19V。
ACDET > 2V4。
ACOK 通常上拉至 REGN。
我们在理解中缺少什么?
此外、REGN 是 LDO 上的固定电压还是 在 BQ2478080内部的某些条件下关断?
谢谢!