This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:太阳能电池板输入和仿真模型

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25672

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106823/bq25713-solar-panel-input-and-simulation-model

器件型号:BQ25713
主题中讨论的其他器件: BQ25672

各位专家:

你好。

CX 正在使用智能电池管理系统。  它们的系统需要太阳能电池板提供输入、并且需要处理 MPPT。 据说 BQ25713支持 PV 输入和 MPPT、但是实际上、这个芯片不支持 MPPT。

有没有人建议我们如何对算法进行建模、以便能够处理太阳能输入? 此外、我们是否有该器件的仿真模型?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/945473/bq25713-connecting-an-solar-panel-as-an-input-to-the-chip

    电池充电器具有多个控制环路、电池可以是电源或负载。 由于充电器环路补偿、输入适配器与电池以及控制环路交互的复杂性、仿真无法很好地模拟行为。 我们不支持电池充电器的 SPICE 类型仿真、但我们将继续为应用相关问题提供最佳支持。

    此致、

    老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    很抱歉、我的客户刚才回答了延迟更新:

    我仍然没有找到添加 mppt 的方式。 如果我添加支持 mppt 的外部芯片、它可以解决该问题吗?

    感谢您的支持。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会发现一个支持 MPPT 的充电器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    您能否推荐一个我们可以添加到电池充电器 BQ25713以支持 MPPT 的芯片?

    非常感谢。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25672是一款 I2C 控制型1-4节3A 降压电池充电器、具有双输入选择器、适用于太阳能电池板的 MPPT 和集成 ADC。

    www.ti.com/.../BQ25672