This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:FPWM 和自动模式之间的切换时间

Guru**** 2531580 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109480/lm76003-switching-time-between-fpwm-and-auto-mode

器件型号:LM76003

大家好、团队、  

客户需要动态地将模式从 FPWM 更改为自动模式、因此他们希望在此时间的最大值/最小值。

纽约

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有 EC 规范保证 fpwm 和自动模式转换。 许多客户对转换时间没有任何问题、产品被营销为能够"即时切换"。

    我建议客户在其系统中进行评估、以查看性能是否可接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Beck-San

    感谢你的答复。 如果可以、您能向我们展示任何波形吗?

    我们想知道有关动态更改开关模式的任何问题。

    因为我们使用电力线通信、所以任何纹波都会导致无法预测的故障。

    请给我们一个好公司。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto-San、您好!

    不用客气。

    您能否提供您希望验证此实验的条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Beck-San

    感谢您的回复和亲切。

    请参阅以下条件。

    -VIN:36V

    -VOUT:8.3V

    -Iload:100mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamamoto-San、您好!

    我们将对此进行探讨。 请给我们一些时间回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Beck-San:

    我明白了。 感谢您的友好公司。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 FPWM 到自动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AUTO 至 fpwm