This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24707:BQ24707设置输出电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109037/bq24707-bq24707-set-output-voltage

器件型号:BQ24707

你(们)好

客户设计原理图如下所示、红色标记是禁用组件。  

引脚测试如下:

  • VCC   19V
  • V_BAT  0.78V
  • REGN  6V
  • BTST   5.9V
  • HIDRV  0.78V
  • LODRV 0V
  • 相位 0.78V
  • Q2和 Q1拉电流18.5V
  • Q2和 Q1栅极17.8V

它们希望设置 V_BAT 6.144V、但仅 设置 V_BAT 0.78V。

1、如果 ACK 和 IFAULT  通过且 REGN 6V、则意味着 BTST 输出的电压应高于 VCC 以驱动 HIDRV、对吗?

2、 ACOC 功能被禁用后、IFAULT 通过、它能否正常输出?

3、 除 ACOC 外、短路还可能导致 IFAULT 故障。 但是、我测量到 Q1~Q4没有短路。 我需要检查电路的哪个部分?

正在等待您的回复。

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    我很快会回来的。

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    有更新吗?

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    如果一切正常、是的、 则 BTST 应 高于相位6V。

    BQ24707不是稳压器、它不输出电压。 如果存在电池、则电池端子电压由电池确定。

    1.他们是如何测试的? 它们在电池端子上有什么?

    2.如果存在输入、它们能否在 VSYS 上灌入电流?

    请显示 ACN、SRN、PHASE 和 IBAT 的波形。

    建议测试 EVM 以了解充电器的运行情况。

    https://www.ti.com/tool/BQ24707EVM-558?keyMatch=BQ24707EVM

    谢谢、

    Peng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    1.他们是如何测试的? 它们在电池端子上有什么?

    它们  遵循  BQ24707EVM 用户指南中的"2.4.2充电器参数设置"部分、 不要连接电池、仅连接 C13~C15、并且 VBAT 部件打开。

    2.如果存在输入、它们能否在 VSYS 上灌入电流?

    对于输入电源、他们会检查电源、VSYS 似乎没有灌入太多电流、只需提供足够的电流即可启动 IC。

    请显示 ACN、SRN、PHASE 和 IBAT 的波形。

    它们不连接电池、因此电流应为0A  

    CH1:ACN

    CH2:相位

    CH3:SRN

    (ACOK:PASS、IFAULT:FAIL)

    BQ24707寄存器为默认值。

    当电压稳定时 、它们会按如下方式更改寄存器:(禁用 ACOC 保护)

    (ACOK:PASS、IFAULT:PASS)

    但它没有任何变化

    断开电源

    请提供有关此问题的一些建议。  

    谢谢

    星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    它们应该能够在 VSYS 上灌入电流。 他们能否在 VSYS 上加载1A?

    我建议订购 EVM 以比较测试结果。 速度会更快。 很难通过 E2E 进行调试。

    谢谢、

    Peng