This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:确认代码和输出电压设置

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109901/tps65219-code-and-vout-setting-confirmation

器件型号:TPS65219

 您好的团队:

 我想确认  具有01/2/3/4后缀的 TPS65219器件的代码规则、正如我看到的、它们在开始时是一些主要设置、就像 TPS6521903在 BUCK1中具有0.75V、 TPS6521904 在 BUCK1中具有0.85V 电压、因此我的客户希望在 AM62上使用03、即1.25Ghz 版本、在 AM62上使用04、即1.4GHz 版本。

 那么 、TPS652190X 是否仅用于主设置并且可以再次进行编程?

 我已经得到01版本的样片,发现 BUCK2上有3V3,如果我使用03版本(仅需要1v8)并重新编程,那么3V3如何工作?  此3V3是否 会损坏我的1V8系统负载?

 TKS、以供您确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E! 应用手册"使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电"中介绍的 TPS65219-01/02/03/04型号(修订版 a)"的预编程设置、并启用 FSD (第一个电源检测)功能。 这意味着当主电源被注释到 PMIC 中时、器件将进入激活状态、而在首次加电期间忽略 EN/PB 引脚的状态。 这将防止客户在上电序列执行前重新编程任何 NVM 设置(包括输出电压、序列等)。   

    可以在器件处于活动状态时更改 EEPROM 寄存器、但如果器件从活动状态进入关闭或初始化状态、这些值将返回默认值。 我们的团队目前正在开发 TPS65219 PMIC 的 DIY/用户可编程版本、该版本默认情况下会禁用所有电源轨、因此客户可以在需要定制 NVM 的情况下与经批准的 TI 分销商合作提供编程服务。 我们预计2022年第4季度将为 DYI 提供一些配套资料。

    如果您向我发送了一封包含有关此业务机会的更多信息的电子邮件、我可以让您联系我们的营销团队、以获取有关 TI 发布定制 NVM 的要求的更多信息。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Brenda:

     如我所见,对于01版本的 BUCK1和3V3,Tks 供您反馈。 一旦 VSYS 进入,器件将进入活动状态,这意味着 BUCK1将输出3V3,然后我们可以 重新编程并设置所需的值,我是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    否;TPS6521901已预先编程为 Buck1上的输出0.75V、而不是3.3V。 有关 TPS6521901的默认设置的更多信息、请参阅以下链接中应用手册中的表3-1。 客户可以在器件处于活动状态时更改寄存器设置、但由于启用了 FSD 功能、因此在执行上电序列之前无法进行任何更改。  

    应用手册链接: 使用 TPS65219 PMIC 为 AM62x 供电(修订版 A)

    谢谢、

    Brenda