请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54540 您好的团队:
我的客户反馈、他们 使用 TPS54540 DCDC 电源芯片、并使用降压/升压方法输出负12V 电压。
目前生产过程中有一个器件、输出仅为负10.5V、输出电压波动为0.5V、输出电感器 L58 22uH 有轻微的啸叫声。
您是否会帮助查看此 SCH? Tks。
输入:5.4V~28V
输出:0.5A

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Allen、
您能否在此 反向降压/升压计算器上填写您的设计要求 并将其发回我们审核? 在初始审阅时、您的电感器的尺寸可能太小、无法满足规格要求。