This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:启动后是否可以将 DDR2电压从1.5V 更改为1.8V?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110002/tps65910-is-it-okay-to-change-the-ddr2-voltage-from-1-5v-to-1-8v-after-booting

器件型号:TPS65910

您好!

我目前正在使用 TPS65910AA1RSL、但由于该产品不可用、我正在考虑改用 TPS65910A31A1RSL。
在这方面,我在下面的主题中问了一个问题,并得到了答案。
答案是在引导后通过 I2C 将1.5V 设置更改为1.8V。
我将再次向您询问这一点。
我使用 DDR2、但 DDR2可以在启动时向 DDR2施加1.5V 电压后将施加到 DDR2的电压更改为1.8V 吗?

此致、

e2e.ti.com/.../tps65910-how-to-output-vio_reg-1-8v-with-tps65910a31a1rsl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kali、

     请查看您计划使用的 DDR 器件/模块的应用;这完全取决于 DDR 器件规格。  

    谢谢!

    Phil