This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:禁用故障关断

Guru**** 2532430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109778/tps65150-to-disable-fault-shutdown

器件型号:TPS65150

您好!

旧的 TPS65150数据表中确实提到了将 FDLY 与 VIN 绑定以禁用故障关断功能、但最新的数据表中没有提到这一点。

我的客户想知道他们是否可以按照旧数据表(请参阅下面的链接捕获)禁用故障关断功能?

/resized-image/_size/320x240/__key/communityserver-discussions 组件-files/196/TPS65150_5F00_FDLY_5F00_shutdown.jpg

谢谢、此致、

老虎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、

    是的、可以将 FDLY 直接连接到 VIN 以禁用故障检测。 新的数据表还在数据表的引脚分配部分中讨论了它。 请参阅以下新数据表摘录。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看。

    好的、它已移至引脚说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气、我现在将关闭此主题。

    此致、

    辽卡特