This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:连接电池时、评估板上有芯片油炸

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798BKUPEVM, USB2ANY, BQ25792
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109251/bq25792-chip-fried-on-evaluation-board-when-connecting-a-battery

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ25798BKUPEVMUSB2ANY

我的设置:

BQ25798BKUPEVM 评估板

J1上的24V 电源(VAC1)

USB2ANY 已连接、TI 充电器 GUI 正在运行

要充电的12V 30AH LiFePO4电池

我在未连接电池且仅在24V 电源供电的情况下开始测试。 我能够通过 GUI 从 IC 读取寄存器。 我没有修改他们的 POR 默认值中的任何一个。 然后、我将电池连接到 J5、BQ25792芯片立即爆发火焰。 出了什么问题?

检查跳线设置后、除了上拉跳线(我将其从 JP30 (VBUS/VBAT 上拉)更改为 JP33以使其与 USB2ANY 配合使用)外、一切都一样。 我怀疑问题可能与以下事实有关:我将 PROG 引脚跳线留在 J24 (2S)上或充电使能(JP17)上。 我继续订购了另一个评估板、因为现在芯片本身似乎无法采购。 在不造成损坏的情况下、将电池连接到评估板的正确步骤是什么? 评估模块手册相当模糊,与如何应对地雷等更一般的情况有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    很遗憾听到这个消息。 除非电池反向连接、否则我不希望 IC 爆裂。   您是否已将24V 适配器热插拔/连接器插入 EVM? 热插拔会导致振铃高于 VBUS 的30V 绝对最大额定值。 为了保护真实系统中的输入、我们建议添加一个2.2uF +串联2 Ω RC 缓冲器。  我不希望热插拔12V 电池超过 BAT 引脚的20V 额定值。  为了保护 BAT 和 BATP 引脚以实现热插拔振铃、我建议添加低泄漏 TVS。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的快速响应。

    我没有热插拔24V 电源。 我插拔了电池、我很确定极性没有反转。 数据表似乎指示电源和电池均可热插拔;它详细介绍了如何检测电池和电源的连接情况。

    我提到充电使能引脚已跳接至接地、并且错误的 PROG 电阻已就位(设置为2S 而不是3或4S)。 我的理解是、除非充电使能引脚处于低电平并且 EN_CHG 位置位、否则电池不会开始充电周期、因此我认为这与损坏无关。 如果 PROG 电阻器被设定为2S、那么 IC 将已经开始将 SYS 电压调节为7V 的 MINSYS。 这是否会导致问题? 热插拔电池之前是否需要检查/设置任何关键寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    热插拔会导致振铃电压高达所施加电压的2倍。   我没有其他客户报告过 IC 烧坏了、但听说过从大于15V 的热插拔到 VBUS 或电池充满电到 BAT 的4S 电池部分损坏了 IC。  EVM 应通过跳线和默认寄存器到达、以允许正常充电。  即使没有、我也不知道错误放置跳线或寄存器设置会导致 IC 烧坏。  我正在更新 EVM 用户指南以警告热插拔。   

    此致、

    Jeff