This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:CAN HV 端口工作电压为65V

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5118, LM5170EVM-BIDIR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108679/lm5170evm-bidir-can-hv-port-operate-at-65v

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件:LM5118

你(们)好  

当模拟电压控制被禁用 时,我是否能够在65V 电压下操作 HV 端口?  为什么将其限制为48V?   LM5118控制器可在高达75V 的电压下运行。  HV 端口的 OVP 为75V,因此我认为 65V 时的运行 应该可以。 是这样吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您发帖。  LM5170EVM-BIDIR 可在65V 高压下运行。  从何处获取 EVM 的 HV 端口限制为48V 的信息?  

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的快速回复  

     《用户指南》中未明确规定  

    用户指南中包含以下信息  

    和电气性能

    EVM 支持以下特性和性能功能:

    •输出电压调节(板载外部电压环路控制激活时)

    –在降压模式下、12VDC 端口上的输出电压为14.5V

    –48VDC 端口在升压模式下的输出电压为50.5V

    这似乎表示最大电压为50.5V,但我意识到这仅在 启用电压调节环路时才适用。 指定的 OVP 电压为75V。 我确信、当电压调节环路被禁用时、可以在65V 电压下工作、但我想确保。 感谢您的说明。  

    再见,今天我使用的是 LM5170EVM-BIDIR 模块,它运行良好 。 我喜欢它。 做得好!  

    Eamon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eamon、您好!

    很抱歉造成混淆。  如果您参考用户指南的表1、您可以看到48V 可以在高达70V 的电压下运行。  我们为 OVPA 设置保留5V 裕度、以考虑 OVP 阈值容差。  对于升压模式、HV 端口为输出、板载电压环路将稳压电压设置为50V。  您可以调整 R77值、也可以通过移除 J34至 J37来禁用电压环路电路。

    简而言之、是的、您可以在 HV 端口上使用65V 电压进行操作。  如果您 通过减少 R17 (安装了51.1k)来调整 OVPA、以使 HV 端口上的工作电压高于70V。  请注意、您还应遵守绝对100V 最大额定值。

    希望这能澄清。

    谢谢、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    谢谢。 这很清楚!