This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5015:在 DCM 模式下运行时、两个 Mos 的 Vds 不同

Guru**** 2384650 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1107463/lm5015-vds-of-two-mos-not-same-when-operating-in-dcm-mode

器件型号:LM5015

您好!

我的客户在双开关反激式电路中使用 LM5015、原理图的一部分如下图所示。 输出5V、输入为24V。

他们面临的问题是:在 DCM 模式下、当2个 MOSFET 都关断 时、两个 MOSFET 的 Vds 不同。  黄色线是上部 Mos 的 Vds、而红色线是下部 Mos 的 Vds。 使用二极管 D30和 D36时、波形如图2所示、不使用二极管、如图3所示。  

请帮我解释:

1.在 DCM 下工作且所有 MOSFET 均关断时,2个 MOSFET 的 VDS 为何与(VIN+VF)/2不同?

2.为什么添加2个二极管时会有差异,但 VDS 仍然不相同?

图1 LM5015原理图

图2中的二极管  D30和 D36 为黄色:上部 VDS;红色:下部 VDS

图3  中二极管 D30和 D36为黄色:上部 MOS Vds;红色:下部 MOS Vds

Manu Chang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    在 CCM 下、您将看到功率 MOSFET 之间的电压共享相等。

    您能否为我提供有关执行这些测试时的输入电压、变压器匝数比及其数据表以及 LM5015完整原理图的其他信息? 连接到器件的许多组件都被裁剪掉。 我认为这些信息应该能帮助我更好地回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、  

    感谢您的回复、以下是变压器的数据表和此电路的完整原理图。N2与 N3之间的匝数比为10:6。

    希望这能对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、我对 占空比和反射电压进行了第一次通过检查、结果似乎正常。 您共享的原理图是低分辨率的、我很难做任何事情、您能与我分享更高分辨率的原理图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshall、原理图的图片如上所示、黄色圆圈中的元素未使用、因此可以忽略、谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Manu。 我将与我的一位同事核实、他对这种拓扑/器件具有更多的经验、并了解他的看法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我的同事也觉得这是一种奇怪的行为。

    变压器的数据表未指定其饱和电流。 应确认饱和电流大于 EC 规格 ILIM。

    此外、我将确保变压器接线/装配正确。

    最后、整流二极管(在次级侧)的额定电压是多少? 这可能太低、导致了此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、  

    变压器已正确连接和组装、并且饱和电流也正常。

    出于第三个原因,请您解释整流二极管的低电压率如何导致这种情况的理论。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    饱和电流是多少?

    波形看起来异常、不正常、因此我正在寻找可能选择不当的组件。

    我们认为应该检查输出整流二极管。 如果我们发现他们的额定功率不足、我可以提供一个替代选择。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    供应商无法提供饱和电流、但这是这种情况下的波形、这可以显示电流低于变压器的饱和电流。 此外、二极管数据表如下所示、请检查并解释器件选择是否有任何问题、谢谢!

    蓝色:上部 Mos 的 Vds、黄色:下部 Mos 的 Vds

    红色:初级电流波形

    二极管数据表中找到  

    Manu Chang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manu、

    我将进行回顾、并很快返回给您。