This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430-Q1:能够承受40V 负载突降脉冲

Guru**** 2514045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430-Q1, LMR43610-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106584/tps560430-q1-ability-to-withstand-40v-load-dump-pulse

器件型号:TPS560430-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR43610-Q1

根据数据表建议的工作条件、最大输入电压仅为36V。 您能否确认此 IC 是否能够承受40V 负载突降脉冲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Preethi、TPS560430-Q1的 absmax 规格为38V、除非另有说明、否则该规格通常支持大多数自动负载突降配置文件。

    通常情况下、大多数汽车 OEM 会将电池电压钳位到33V、以便在 absmax 上留有额外裕度。

    我会确认他们所需的 absmax 规格是多少。

    如果它们的 absmax 需要>40V、则 LMR43610-Q1可能非常适合其 absmax 规格的 Vin 为42V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshal、您好!

    感谢您的即时响应!

    absmax 规格实际上是系统的80V。 我们在输入电容器之前添加了一个39V 齐纳二极管、以将电压降至40V 以下。

    请在下方查找设计以供您参考。

    此致、
    Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Preethi、

    我认为客户需要确保 Vin 上最坏情况下的钳位电压低于 absmax。 现在、39V 的标称钳位电压超过此器件 absmax。

    此外、我还建议:

    在输入电压上额外增加了2.2uF 陶瓷电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshal、您好!

    非常感谢您的支持!

    此致、

    Preethi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您光临 Preethi