This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14203H:使用 LMZ14203HTZ/NOPB 代替 LMZ14203TXE-ADJ/NOPB

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVM13630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110254/lmz14203h-using-lmz14203htz-nopb-in-place-of-lmz14203txe-adj-nopb

器件型号:LMZ14203H
主题中讨论的其他器件:TLVM13630

大家好、团队、  

客户已在  其电路板上使用 LMZ14203TZE-ADJ/NOPB 和 LMZ14203TXE-ADJ/NOPB。 由于近期的短缺、他们正在考虑使用 LMZ14203HTZ/NOPB 作为 P2P 替代产品。 有什么问题或疑虑?

谢谢、

Sepeedah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、

    考虑到集成的电感较大、这将是此模块系列的高输出版本。 为了获得稳定性、我建议客户参考波特图、使用替代器件在 webench 中重新评估他们的 BOM。

    此外、潜在的长期电源解决方案可能是考虑 TLVM13630等较新器件