This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 零件建议请求

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR43610, TLVM13620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110198/part-recommendation-request

主题中讨论的其他器件:LMR43610、 TLVM13620

大家好、TI 支持团队

请在下方推荐 TI 替代竞争对手的产品。

LTC3126 / ADI

客户要应用的详细规格如下所示。

Vin1、2 = DC 24V ~ DC 30V

Vout =直流5V

Iout = 1A

产品等级:工业(消费者)

请推荐合适的产品。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、MJ、

    我认为 LMR43610可能是一款功能等效的器件。

    此外 、TLVM13620也可以正常工作。