This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A54:偏置电源

Guru**** 2554200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A54

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109683/tps7a54-bias-supply

器件型号:TPS7A54

大家好、

我的客户正在考虑使用 TPS7A54 通过电流共享配置从2.5V 电源轨生成2.3V/15A 电流。

可用的电源轨有限、因此我认为它们将不会出现偏置。

仅供参考、如果使用偏置、是否需要干净的电源?

或者 、BIAS 引脚上的噪声不会影响噪声性能?

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我假设您的意思是从2.5V->2.3V 获得1.5A 电压轨、这是正确的吗? 如果是这样、我在不使用偏置轨的情况下不会看到问题。 如果您确实决定使用偏置轨、则从 Vbias 到 Vout 的 PSRR 非常高、请参阅下图、因此 Vbias 上的噪声在整个频率范围内会降低~70dB。 如果您确实使用了 BIAS 引脚、则还必须在 BIAS 和 GND 之间连接一个10uF 的本地电容器、以帮助应对瞬态、该电容器还将有助于降低噪声。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark-San、

    不可以、我是说我要使用具有电流共享配置的4个 TPS7A54为2.5V->2.3V 15A 电压轨供电。

    此致、

    Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    我的故障、我错过了第一个问题的电流共享部分。 是的、您可以通过电流共享实现这一点。 不过、您需要使用镇流电阻器或放大器。 下面有一个很好的应用手册、介绍了如何将镇流器电阻器与 TPS7A54属于同一 LDO 系列的器件配合使用。  

    几次之后在这里学习了几个经验教训、我会在这里错误地使用5倍 LDO、因为电流共享并不总是那么完美、虽然可以使用4、 使用5个 LDO 的器件将获得更好的结果。 我建议使用5个 LDO 的另一个原因是、每个 LDO 只能运行3A 电流、这将有效地降低压降电压、并使您能够从中获得更高的 PSRR 和更好的瞬态性能。 使用3 A 时、使用5可将压降电压降低至120mV 至130mV 左右、这也为您提供了一些空间来使输入轨具有容差。

    希望这有助于现在解决一些问题!

    此致、

    标记

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01232