This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503-Q1:FMD 阐述

Guru**** 1167100 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36506
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103720/lmr36503-q1-fmd-clarification

器件型号:LMR36503-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR36506

大家好、

我的客户对该器件的一些故障模式有几个问题。

  1. 栅极驱动器卡在故障模式下。 这是否表示器件无法切换、并且没有稳压输出? 由于 GD 一直处于开启状态、我们是否希望在此故障模式下看到 Vout =~Vin?
  2. "引导"和"VCC"之间的短路是否会导致热事件? 下面的引脚 FMA 表示将会发生损坏。 希望更好地了解可能发生的损坏类型、因为根据我们的安全目标、热事件是一个严重的问题。

谢谢!

Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    对于#1、您的假设是正确的。 Vout = Vin、因为高侧 FET 无法自行关断。 您可能会遇到一些热事件问题、具体取决于输出电压过高且 FET 被强制输出电流时输出负载的行为方式。

    对于#2、VCC LDO 将弹出、导致器件很可能无法正常工作。 它可能会发热、但 LMR36506等较新器件在发生严重损坏之前非常适合自行关闭。 如果器件过热、器件甚至有自己的关断机制。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我一段时间没有听到你的声音。

    我将假定此问题已解决。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    是的、很抱歉、我现在选择了问题已解决! 感谢您的支持!

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心。

    祝你度过美好的一天!Andy!

    -Andrew