主题中讨论的其他器件: BQ25300、 BQ34Z100-G1、 BQ27Z746
你好
我正在开发使用12000mAh LiFePO4电池运行的 IIoT 器件。 我正在尝试寻找 一款具有电源路径的高能效电池充电器、以便在设计中使用。 BQ25300是一款出色的芯片、但在任何地方都没有现货。 我找到的最佳选择是 BQ25181、它可以简化我的设计、但充电电流限制为1A。 在将芯片集成到设计中之前、我想问几个问题...
初始设计架构基于 BQ25300。 由于未调节输出、因此使用了直流/直流升压转换器、如下图所示。
更新的架构基于 BQ25181。 BQ25181可提供稳压输出、因此移除了升压转换器。
1) 1)如果您同意新架构、请告诉我。
2) 2) BQ25181 数据表显示"系统负载高达2.5A "。 IIoT 器件的平均电流小于1A、突发电流高达2A。 这是否在芯片的能力范围内?
3) 3)在所有不同的充电模式下、芯片将循环、完全充电10Ah 电池需要多长时间?
4) 4)是否有 关于 LiFePO4电池电量监测计的建议?
谢谢你