This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:BQ78350-R1A 能否配合 BQ79616工作? 是否有参考电路?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ78350-R1A, BQ76920, BQ76930, BQ76940, TIDA-010030, BQ34110, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110086/bq78350-r1a-can-bq78350-r1a-work-together-bq79616-and-is-there-a-reference-circuit

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件: BQ76920BQ76930BQ76940TIDA-010030BQ34110BQ34Z100-G1

你(们)好  

BQ78350-R1A 是否可以配合 BQ79616使用? 是否有参考电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PY:  

    BQ78350-R1A 只能与 BQ769x0电池监控器系列(BQ76920、BQ76930、BQ76940)配合使用。  

    BQ34Z100-G1和 BQ34110更加灵活、可以与其他电池监控器配合使用、因为这些监测计独立于监控器。 TI 参考设计 TIDA-010030显示了将 BQ34Z100-G1与 BQ76940搭配使用的示例。

    此致、

    Matt