This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12040:效率问题

Guru**** 2504835 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC12040, UCC12050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110186/ucc12040-efficiency-question

器件型号:UCC12040
主题中讨论的其他器件: UCC12050

大家好、

我有一个关于隔离式电源模块的通用问题、例如 UCC12040、UCC12050等-与 基于外部变压器的设计相比、相对较低(我会说非常低、在大多数情况下小于50%)的原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Py、

    与 TI 集成式隔离式偏置(IIB) IC 解决方案的小尺寸、高集成度和低组件数量相比、外部变压器偏置解决方案更大、更高、体积更大。 与以高频(10 MHz)运行的 IIB 变压器相比、外部变压器以更低的频率(100KHz)运行。 高频运行对于减小适用于 IC 级封装的变压器尺寸而言是必要的、但也会导致开关频率升高相关的功率损耗。 IIB 产品旨在实现小尺寸、给定封装的热管理、"高效率"和低 EMI 之间的最佳平衡。 除了以较低的频率运行、外部变压器偏置解决方案还能够提供超过500mW 的功率、这是因为 UCC12040/50的额定功率。 在如此高的频率和低的输出功率下实现更高的效率是一项挑战。  TI IIB IC 解决方案所实现的电气、EMI、安全隔离和保护功能级别相比、没有其他集成偏置解决方案可供选择。 感谢您通过 E2E 进行连接。

    此致、

    Steve M