This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS60403:建议采用比 TPS60403更小的封装

Guru**** 2560890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS60403, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109989/tps60403-any-smaller-package-than-the-tps60403-recommend

器件型号:TPS60403
主题中讨论的其他器件: LM27761

团队、

客户正在查找 需要将+2V 转换为-2V 的负电压稳压器。

由于应用是 AR Glass、因此 TPS60403的 SOT-23封装对它们来说较大。 那么、您对此有什么建议吗?

谢谢。

William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    市场上的逆变器非常少、这款逆变器可以支持您的极低输入电压。

    LM27761是一个较小的选项、需要使用较高的输入电压(例如电池或3.3V 电源轨)来运行。  内置 LDO 可能需要提供更干净的输出电压、但效率会更低。

    Chris