This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3895:关于 UCC3895芯片的内置逐周期电流限制功能

Guru**** 2766815 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3895, UCC2895, UCC256402, UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109745/ucc3895-about-the-built-in-cycle-by-cycle-current-limiting-function-of-the-ucc3895-chip

器件型号:UCC3895
主题中讨论的其他器件: UCC2895UCC256402UCC28951UCC28950

我使用3895芯片作为采用单电压控制的 LLC 谐振转换器的主控制芯片。 同时、我希望在短路操作中使用 CS 引脚来进行额外的逐周期电流限制、但不对称脉冲如图所示。 OUTc 和 OUTD 的输出脉冲仍然是互补的、但不是50%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 UCC3895的方框图、可以看出 OUTR 和 OUTD 对应于 Q 和 Q。我要确认的是、当 CS 引脚的逐周期电流限制功能在电压控制模式下使用时、 输出脉冲如何变化以实现电流限制? PWM 波的相移或降低占空比? 对称还是非对称?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在查看您的问题、稍后将向您回复。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要设计 LLC 谐振转换器、UCC2895器件不正确。  您可以使用 UCC256402 LLC 控制器来实现这一点。

    OUT C 和 D 相移以控制占空比。  当转换器尝试要求0%占空比时、相位从0度移至180度。   这可能是您看到的内容。  此操作在下面的 UCC2895 e2e 线程链接中进行了说明。

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/594581/ucc2895-asymmetric-duty-cycle-at-start-up

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。 我使用28950作为 LLC 控制芯片、因为我的控制方法是 PFM +相移控制。 目前、可在正常工作条件下实现电压调节、但在逐周期电流限制阶段会出现上述不一致情况。 对称情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您使用的是 UCC2895。  然而、不对称占空比仍然相同。  转换器尝试要求零占空比和/或您尝试要求超过90%的占空比并进入 OCP 保护。  如果您使用的占空比超过90%、我建议您切换至 UCC28951。  

    以下应用手册选择何时应选择 UCC28950而不是 UCC28951。  https://www.ti.com/lit/pdf/slua853

    此致、