This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:逐周期电流限制 UCC28951

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108509/ucc28951-q1-cycle-by-cycle-current-limit-ucc28951

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28951

你(们)好  

如何防止 UCC28951Q1进入断续模式?

当我进行满负载测试时、会出现一个断续模式。 如下所示

VCC 电压最大值为1.185V、未达到2V。 如下所示

许嘉森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的电流感应信号看起来不正确。  我认为您的范围只是缺少数据、并且在此时基上没有足够的分辨率。  尝试在 SS 电压下降斜率上触发并查看 CS、VDD 和 COMP 引脚。  请注意、在探测 COMP 引脚时、需要在 COMP 引脚和示波器探针之间添加一个1千欧的电阻器。  器件数据表中对此进行了讨论。

    您还有一个我们可以查看的原理图吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我们尝试捕获信号、发现 CS 电压的尖峰电压达到1.953V。

    后续操作尝试增加 CS 滤波器、以查看是否可以滤除。

    电流过滤器配置:470R,330pF。

    许嘉森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 CS 引脚上的低通滤波器、我通常使用1k 和220至330pF 的电容。  您的电流感应信号上似乎也有很多不应该出现的振铃。

    CS 信号上的尖峰大于2V 将触发 OCP 保护。

    请确保您的电流互感器(CT)也位于 H 桥的前面。  以下链接将使您转至显示 CT 正确放置的应用手册 。https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    此致、

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    确认行驶信号时 、Vgs 出现异常振荡。 您是否曾处理过类似的情况?

    后臂高侧 MOSFET VDS 和 VGS。

    测试条件:无负载。

    2.如果我将垫片电感器连接到前臂,电路是否异常 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Vgs 信号看起来不正确。  您是否使用足够的电流驱动 FET?  请注意、使用 UCC28951时必须使用栅极驱动器。

    我在 H 桥中使用了垫片电感器、没有任何问题。  以下链接将向您介绍 如何使用匀场电感器设计相移全桥转换器的应用。  请查看图15-4至15-9中的栅极驱动信号。

    https://www.ti.com/lit/an/slua560d/slua560d.pdf

    此致、