This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:反向保护阈值

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110101/tps2663-reverse-protection-threshold

器件型号:TPS2663

大家好、

以下是我们 TPS2663的一个令人困惑的规格、希望与您确认。

在 EC 表中、 V (REVTH)规格表示反向保护比较器的上升阈值、其典型值为-15mV;

但是 、在9.3.6反向电流保护部分中、有一个提到当 V (IN_SYS)–V (OUT)低于-1V 时、将触发外部反向保护的说明。

那么、您能否帮助澄清反向保护触发点、并在此提供更多解释?

谢谢

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    反向电流保护阈值  V (REVTH)为-15mV (典型值)、但反向比较器的响应速度(或延迟)取决于过驱电压。 如您所知、过驱越大、比较器响应就越快、 从而快速关闭外部阻断 FET Q1。 因此、在解释中、我们使用1V 过驱来突出显示关断速度(最大0.37us)。

    希望这一点很清楚。

    此致、

    Rakesh