This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:电机的降压/升压制动器能量

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1110048/tps55289-buckboost-brake-energy-from-motor

器件型号:TPS55289

您好、E2E 专家、

你好。

将降压/升压 TPS55289 (22V 输出电压)用于电机驱动。 如果电机快速制动、能量将流回 Uout。

TPS55289是否能够将此制动器能量反馈回 uin (14- 25V)?
其他由 uin 供电的负载可能会使用该能量。

 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CSC、

    您能否先估计该反向电流会有多大? 通常、如果 反向电流不大(2-3A)、该电流会流回 Vin 节点。 但是、如果 电流较大、器件将感应到此大电流并关断所有断开回流路径的 FET。 此外、反向电流将增大 Vout 电压。 请确保 Vout 不 会超过绝对电压。

    此致、

    俞宗怡