This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC12051-Q1:用于为 MSP430FR2676供电的隔离式 DCDC

Guru**** 2382310 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2676, UCC12051-Q1, UCC12040, UCC12050, TPSM5601R5H
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1106718/ucc12051-q1-isolated-dcdc-to-power-msp430fr2676

器件型号:UCC12051-Q1
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2676UCC12040UCC12050TPSM5601R5H

大家好、  

我的客户正在寻找隔离式 DCDC 来为 MSP430FR2676供电。  

DCDC 的输入为5V 或12V、 并且从 MSP430FR2676数据表中、它需要3.3V 电压和3.75mA (MAX)电流。

我看到 UCC12051-Q1可能在此处用于5V 输入、您认为什么? Q1器件不是必需的。  

如果有任何器件可提供12V 输入、也请告知我。  

客户将使用 ISO DCDC 对 MSP430FR2676进行基础评估。  

谢谢。

此致、

Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    隔离式集成电源模块不支持12V 输入电压和3.3V 输出电压。   

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    我在 UCC12051-Q1数据表中看到、我认为当 SEL 引脚与 GNDS 引脚短接时、它可以支持3.3V 输出。 我的理解是错误的吗?  

    您能否帮助建议支持5V 输入电压或12V 输入电压和3.3V 输出电压的其他器件? 谢谢。  

    谢谢。

    此致、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jo、

    如您所知、您可以使用 UCC12051-Q1支持5V 至3.3V 电压。 您提到您不需要汽车(Q1)版本、因此请注意、TI 还提供了采用 UCC12050 (5kV 隔离)和 UCC12040 (3kV 隔离)的工业版本。 所有版本均兼容 P2P 插槽。

    TI 目前没有可同时支持5V 和12V 输入的单个器件、但我们还有其他仅支持12V 输入的选项。 如果您对此感兴趣、请直接向我发送电子邮件。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在我的研究项目中使用增强型隔离低 EMI 器 件、但这些器件"缺货"。 是否有任何关于如何进行的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ioannis、

    如果您与当地的 TI 销售代表联系、他们应该能够为您申请样片。

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的建议、我申请了 ISOW7840F、UCC12051-Q1和 TPSM5601R5H 的样片。  这是一个非常令人沮丧的答复。 至少在 TI 工作的人员应该知道这些 IC 全部缺货...

    在 TI store 上、它就像这样...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ioannis、

    我同意您的意见、为了帮助您克服有限/无供应库存所带来的沮丧、我建议您联系当地的 TI 技术销售代表(TSR)或 FAE。 TSR/FAE 将直接联系特定产品线和业务部门、我们有时可以在这些部门提供 TI store 或分销商渠道无法提供的样片。 您应该准备好讨论您正在处理的项目的业务案例。 感谢您通过 E2E 进行连接、如果您有特定的产品相关问题、请打开新的 E2E 主题?

    此致、

    Steve M