This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:100%占空比运行

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109542/tps61021a-100-duty-cycle-operation

器件型号:TPS61021A

如果为4V 输出提供4V 输入、则对升压转换器 TPS61021A 有何影响?

如果不可能、可以改用其他任何低成本升压转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好   

    降压/升压转换器可能更合适、您能否分享更多有关您的应用的详细信息?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好吗、您可以建议降压/升压器件、即使输入电压降至1V、也能提供2A 峰值电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mahava、

    恐怕没有这样的降压/升压转换器。

    我想 TPS61021将在您的应用中进入直通模式。这意味着输出应略低于输入电压。在2A 峰值电流下、电压在正常温度下应约为0.1V。这是否可以接受?

    此致

    TAO