This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33640:波焊

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33640, TPS5420, TPS54331
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1108972/lmr33640-wave-soldering

器件型号:LMR33640
主题中讨论的其他器件: TPS5420TPS54331

您好!

我们的客户正在寻找符合以下规格的直流/直流转换器、发现 LMR33640是最佳产品。 不过、我不知道 LMR33640可以支持波焊。 您能否告诉我 LMR33640是否支持波焊。

DCDC1

VIN=15V 至20V、

Vout=10V 至13V、Iout=3.5Amox、5W (0.38A 至0.5A)时的效率应高于95%

必须具备波焊能力。

DCDC2

VIN=15V 至20V

Vout=3.45V、Iout=1A

必须具备波焊能力。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IMI、

    LMR33640使用带有散热焊盘的 SO8封装、因此它不支持波焊、  

    客户可以尝试检查封装是否可以在散热焊盘外部使用 SMD 胶进行安装。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源 如果 LMR33640位于电路板侧、则可以不会攻击焊接波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢、我了解到 LMR33640不能推荐波焊工艺。

    如果我们有波焊直流/直流降压转换器来满足他的应用要求、您会不会告诉我。

    此致、

    TI.IMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 IMI

    采用 SO8封装且无散热焊盘的 TPS54331、TPS5420等其他器件可能适用于波焊。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    非常感谢。 我明白了。

    此致、

    TI.IMI