This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:FB 电压

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109980/lmr50410-fb-voltage

器件型号:LMR50410

大家好、  

数据表上的典型应用。 FB 电压的正确值是多少以及电阻器中的值是多少、因为 Vout 永远不会保持在5V。

我使用了4、7uH 电感器 MDMK40T4R7MM

我使用了2个电位计、分别调节了88、7K 欧姆和22、1K 欧姆、与数据表原理图相同、电容值也相同。

我用11、45V 输入 VIN 和 EN 引脚馈电电路,我测量:Vout=11、30V,FB 电压为2、2V

我有一个问题:FB 电压的正确值是多少以及电阻器中的值是多少、因为 Vout 永远不会保持在5V。

您的要求。

-Mark

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    LMR50410的 VREF 为1V。 因此、如果您的 RFBT 和 RFBB  为88、7K 欧姆和22、1K 欧姆、则 FB 引脚的正确电压为1V。输出电压为5V。  

    根据您的测试结果、电路不是闭环电路、它仍然是开环电路。 因此、您可以检查芯片是否焊接良好或反馈外设电路是否存在问题。

    此致、

    极光领带