This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:Webench 的最小和最大输入电压值不正确

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109661/tps63070-webench-has-incorrect-values-for-min-and-max-input-voltage

器件型号:TPS63070

您好!

我想我会尝试使用 TPS63070的 Webench、但它不允许输入电压低于8V。 数据表显示它可以处理2V 至16V 之间的输入。 我是否做了一些错误、或者该器件的仿真数据是否错误?

谢谢

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    能不能像下面那样分享一张冷凝水的图片。在我的 webench 中还可以。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    很抱歉、它似乎是用户错误。 我重新打开 WebBench、并将最小值和最大值设置为 3V 和16V。

    此致

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    没关系。

    此致

    TAO