This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:红色 LED 将保持亮起...

Guru**** 2874190 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109364/lp5030-the-red-led-will-keep-on

器件型号:LP5030

尊敬的 Sirs:

我的客户反馈 LP5030无法关闭红色 LED。

1.在客户功能测试正常后、产品已存储在库存中。 但是、经过一段时间后、客户再次测试、发现红色 LED 无法关闭。

VLED 为5V、对于 NG 端口、OUT 引脚将为3.1V、红色 LED 亮起。 (良好端口为3.9V。)

2.更改另一个 LP5030、问题得到解决。

3.客户尝试将 Vled 设置为4.5V,但红色 LED 仍然亮起。 ( 输出电压 也会降低)

每块电路板有2个 LP5030、同时只有1个不会发生故障、不会发生变化。(NG 不会恢复)

5.当问题发生时,客户仍可以控制 LP5030,但无法显示正确的颜色。  

R   G   B   W

6.寄存器设置、原理图、布局如下所示。

0x40、0x3C、0x00、0x00、0xFF、 0x00、0x00、0x00、0xFF、0xFF、

0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、 0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、0xFF、

0x16、0x16、0x16、0x16、0x16、 0x16、0x16、0x16、0x16、0x16、

0x16、0x16、0x16、0x16、0x16、 0x16、0x16、0x16、0x16、0x16、

0x16、0x16、0x16、0x16、0x16、 0x16、0x16、0x16、0x00、0x00、

0x00、0x00、0x00、0x00、0x00

e2e.ti.com/.../LP5030RJVR-LED-Driver.pdf

左:  

右侧:

请帮助输入您的意见、否则 IC 已损坏。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    一个特定客户的产品上的单个 LP5030是否存在此问题、而其他产品上的其他 LP5030芯片是否正常工作? 请给我们一些时间来了解这一点。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    只有一款产品采用 LP5030进行设计。

    到目前为止、总共使用了3个故障、总共使用了1200个故障。

    原理图和布局是否存在任何问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我检查了原理图设计和布局、没有发现明显的问题。 我认为您可以向 FA 流程的 CQE 字段发送电子邮件。

    此致、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的回复!

    寄存器设置如何? 有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我已经查看了寄存器配置、发现没有任何问题。

    此致、

    Aaron