This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2735XMFEVAL:负载变化时的压降问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2735

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109789/lm2735xmfeval-voltage-drop-issues-when-load-change

器件型号:LM2735XMFEVAL
主题中讨论的其他器件:LM2735

大家好、

我们使用 LM2735将5V 升压至8V 作为 LED 驱动器、当负载在空载和重载条件之间发生变化时、会发现一些异常行为。 下面是波形捕获和仿真结果。

  

您可以在捕获中发现、当负载从 重负载(5W)变为 无负载时、输出电压略大于8V、然后 IC 停止开关。当我们将负载从零更改为 重负载时、输出电压逐渐下降、直到大约6V  (超过100us) IC 响应变化并开始开关、使输出电压斜升至8V。  

另一张图片是仿真结果、当负载从零变为重负载时、压降和恢复到仅切换伺服状态。

1. 当负载从 重负载(5W)变为 空载时、IC 似乎进入了某种工作模式、您能否帮助检查停止开关的原因、直到电压下降到~6V

2.我们还发现,当将负载从 重负载变为轻负载时,不会出现这种问题,而不是没有负载。 系统设计是否有任何错误? 请提供您的评论、 欢迎您提供更详细的解释。

谢谢!

BR、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    照片看起来是坏的,我看不到。 您可以再次上传吗? 最好在示波器中捕获 Il、SW、Vin、Vout。

    此外、您还可以在此处上传原理图和布局吗?

    此致、

    布莱斯