This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD18514Q5A:ESD 数据

Guru**** 2924320 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD18514Q5A, CSD18541F5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109228/csd18514q5a-esd-data

器件型号:CSD18514Q5A
主题中讨论的其他器件: CSD18541F5

大家好、

 我们在数据表中找不到 CSD18514Q5A 的 ESD 数据。

您能否提供?

此致

James Man

TI 客户支持中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢您的查询。 CSD18541F5通过1600V HBM 和1000V CDM。

    此致、

    John Wallace

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    抱歉、我弄混了器件型号。 它应该是通过1250V HBM 和2000V CDM 的 CSD18514Q5A。 我想我需要更多的咖啡!

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  John:

    非常感谢、您能告诉我  CSD18514Q5A 的作用力/放置力 吗?

    此致

    James Man

    TI 客户支持中心

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    请参阅以下链接、了解 QFN 和 SON PCB 连接指南。 在第13页中、建议起始放置力为1.5N。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    https://www.ti.com/lit/an/slua271b/slua271b.pdf

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  John:

    非常感谢。

    此致

    James Man

    TI 客户支持中心