This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:ACOK 和 BATPRES 的#PROCHOT 行为

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109922/bq24780s-prochot-behavior-of-acok-and-batpres

器件型号:BQ24780S

大家好、

我的客户正在研究 BQ24780S 的每个 PROCHOT 行为都是锁存或仅是脉冲。 此外、还有2个问题、如下所示:

根据数据表、 ACOK 和 BATPRES 的 PROCHOT 行为是锁存还是拉低脉冲? 请帮您清除单次触发的含义

2.我的客户测试了 ACOK 和 BATPRES 的 PROCHOT 行为、发现 PROCHOT 被锁存。 但我在 EVM 上再现了条件、发现 PROCHOT 行为是一个低电平拉脉冲。

您能评论一下客户的波形吗? 谢谢。

测试方法:

A. 交流+直流  

b.移除交流 ADP

C. ACOK 将被锁存、直到0x3CH)位2=0

充电设置如下所示。

0x3C 0x9A56H  

0x3D 0x7739H

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 PROCHOT 配置文件中的任何事件被触发时、PROCHOT 被置为低电平有效的时间至少为10ms (默认值)
    REG0x3C[4:3]=10)。 在10ms 结束时、如果 PROCHOT 事件仍处于活动状态、则脉冲将延长。

    一次触发意味着一个最小10ms 的脉冲。