This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410-Q1:如果输入电压为8V,LMR50410的最大输出电压是多少?

Guru**** 2590930 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410-Q1, LMR50410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1103745/lmr50410-q1-if-vin-is-8v-what-vout_max-of-lmr50410-can-be

器件型号:LMR50410-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR50410

大家好、

我们的 DIN LMR50410-Q1有一个很好的新特性

有一件事需要您的支持!

1.如果输入电压为8V, LMR50410的最大输出电压是多少?  是7.84V?

在   这种情况下、Rfbt 和 Rfbb 参数是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    最大 VOUT 将略小于8V、但取决于您的工作条件(电路板布局、反馈电阻器、电感器 DCR 等)。  即使 VOUT 低于预期值、该器件仍将进行调节。 但是、如果 VIN 过低、您仍然可以通过使用 EN 引脚设置 UVLO 值来关闭器件。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kygo、

    我一段时间没有听到你的声音。

    我将假定此问题已解决。

    谢谢、

    Andrew