This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有遥感功能的电源设备

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS565242, TPS543620, TPS54J061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109680/power-device-that-have-remote-sense

主题中讨论的其他器件:TPS565242TPS543620TPS54J061

大家好、

我的客户正在寻找具有非常精确的输出电压的器件。
因此、具有遥感功能的器件是不错的选择、但 TI.com 无法通过遥感进行分类。

您能否列出支持遥感的器件?

以下是要求。

  • 输入电压:3.9V-9.5V
  • Vout=0.75V (至少+/- 4%、包括负载瞬态)
  • 输出电流:2.5A (如果可能、为5A)
  • PFM

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是具有遥感 链路的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TPS62134是 输出精确电压 的器件之一、但由于该器件不是差分遥感、因此在特性方面没有相关的词语。
    我想知道单个遥感器件以及差分器件。

    此致、
    Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不理解您关于遥感的说法、所有器件都在闭环中运行、并感应输出以调节电压。   

    通常、提到遥感的客户意味着差分遥感、它用于最大限度地减小电路板上的压降并调节负载上的电压、以满足更高电流应用的需求  

    如果 电压精度是关键规格、则电压基准精度或输出电压精度是数据表中需要检查的规格。   

    作为一个经过滤波的参数、参数搜索缺少基准电压精度或输出电压精度。  

    我建议使用 参数搜索、根据电压 和输出电流缩小候选器件的范围、查看数据表的首页或 EC 表以了解电压基准精度。   当我执行此操作时、我会得到大约12个器件。  

    TPS543620具有+/- 1%的基准电压、但仅采用 FCCM 运行。   TPS565242具有跳跃模式、但基准电压为+/-1.5%。  

    我认为 TPS54J061是备选器件。   电压基准精度为+/-1%、具有跳过模式  

    对于具有反馈分压 器的器件、如 tps54j061、请使用功率级设计器工具链接、使用工具>输出电压调节>输出电阻分压器计算器计算输出电压精度。