This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:故障采样时序

Guru**** 2524240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76930, BQ77905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1109550/bq77905-fault-sampling-timing

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件:BQ76930
提供案例详情或评论: 

我们拥有一个电池管理系统、该系统包含一个受处理器控制的 BQ76930和一对与电池单元和 BQ76930并联的 BQ7790508。  由于电池制造实施 、我们发现 BQ76930中的电池平衡会导致 BQ7790508检测到错误的过压情况。

遗憾的是、此时无法重建电池。  有多种固件权变措施可以缓解此问题。  其中之一是限制平衡时间、使 BQ7790508故障检测不会计数到数据表中所述的5个样本、并且可以在平衡关闭的情况下进行倒计数。

为了验证我是否需要知道在 BQ7790508上实现的大致采样时间。  我在数据表中找不到该信息。  该图确实描述了故障检测方法。



我确实在应用手册中找到了该图像、该图似乎表示大约采样时间为~100mS。



您能否提供一些有关 BQ7790508中实现的采样时间的见解、即测量5个连续样本并触发 过压故障所需的时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lon、  

    内部器件时钟频率与实际故障和恢复延迟相结合、可用于估算计数。 由于数据表中未讨论过、因此这一点并非相关的。  

    此外、在 BQ77905可达到5个故障计数之前禁用电池平衡将不切实际、因为在向 BQ76930发送命令后、电池平衡不会立即禁用。

    电池中的制造错误是什么? 它们是否具有内部保护系统?

    在 BQ77905上的电压测量引脚之前、您是否有输入滤波电阻器和电容器? 这些滤波器应滤除 BQ76930平衡时创建的任何波形。

    谢谢、
    Caleb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Caleb、

    感谢您的回答。  

    电池组具有可在高电流条件下引入 IR 损耗的 PTC。  在 BQ76930中启用电池平衡后、平衡电阻器可充当分压器、其中 PTC 位于 BQ77905的输入端。  这会导致 BQ77905测量误差和过压故障。   BQ76930可能不会出现问题、因为它在平衡关闭的情况下测量电池电压。

    BQ77905输入和电池连接之间确实有滤波器组件。   它们的大小不能过滤 BQ76930使用的175mS 平衡"导通"时间。

    只要平衡关闭<=250ms、BQ76930中的平衡就不必立即关闭。

    占空比通过固件进行平衡可减少 BQ77过压故障。  关闭电池平衡功能可消除 BQ77过压故障。   有些系统似乎很少 出现这些故障。  很少有人经常使用它们。    

    由于我们使用的是1S 延迟部件(BQ7790508)、我是否可以假设采样时间最小值= 0.8S/5个样本、最大值= 1.4S/5个样本?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lon、

    是的、您回答正确。 BQ7630未看到电压误差、因为它在平衡时不测量电压。

    我们的数据显示、在命令到达和所有平衡关闭之间、平衡关闭的最坏情况是275ms。 最好的情况是0ms。 这实际上取决于电池平衡环路是中平衡还是偏平衡。

    我无法为您提供准确的采样时间估算值。

    谢谢、
    Caleb