主题中讨论的其他器件:BQ76930、
提供案例详情或评论:
我们拥有一个电池管理系统、该系统包含一个受处理器控制的 BQ76930和一对与电池单元和 BQ76930并联的 BQ7790508。 由于电池制造实施 、我们发现 BQ76930中的电池平衡会导致 BQ7790508检测到错误的过压情况。
遗憾的是、此时无法重建电池。 有多种固件权变措施可以缓解此问题。 其中之一是限制平衡时间、使 BQ7790508故障检测不会计数到数据表中所述的5个样本、并且可以在平衡关闭的情况下进行倒计数。
为了验证我是否需要知道在 BQ7790508上实现的大致采样时间。 我在数据表中找不到该信息。 该图确实描述了故障检测方法。

我确实在应用手册中找到了该图像、该图似乎表示大约采样时间为~100mS。

您能否提供一些有关 BQ7790508中实现的采样时间的见解、即测量5个连续样本并触发 过压故障所需的时间?