This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:TYPEA 至 TypeC 充电无法正常工作、但 TypeC 至 TypeC 正常工作

Guru**** 702990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1, BQ25792, TPS25750, BQ40Z50, TPS2514
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096161/bq25792-typea-to-typec-charging-can-not-work-but-typec-to-typec-works-fine

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50-R1TPS25750BQ40Z50

Type-C 至 Type-C 充电正常、 --> PD 20V 充电;5V CDP 充电

TYPEA 至 TypeC 充电无法正常工作--> 5V SDP 充电;5V DCP 充电

当使用 TypeA 至 TypeC 充电时、bq25792的 STAT 看起来正常、但是电池的充电电流不是正(我们从 bq40z50-R1中读取)。

这里是寄存器转储、您能帮您了解一下吗?

Type-C 至 Type-C 充电正常:[PD 20V]

[2930.984040] tps25750_PDIC_dump (572):tps_REG[0xF]= 0xf5090561
[2930.992762] tps25750_PDIC_dump (576):tps_REG[0xd]= 0x19f8
[2931.004740] tps25750_PDIC_dump (580):tps_REG[0x1A]= 0x60001d
[2931.012188] tps25750_PDIC_dump (584):tps_REG[0x26]= 0x3000
[2931.022750] tps25750_PDIC_dump (588):TPS_REG[0x29]= 0x3805052
[2931.031493] tps25750_PDIC_dump (592):tps_REG[0x2D]= 0xa2f00018
[2931.049634] tps25750_PDIC_dump (600):tps_REG[0x40]= 0x3c
[2931.056865] tps25750_PDIC_dump (604):TPS_REG[0x69]= 0x61050002
[2931.070626] tps25750_PDIC_dump (608):TPS_REG[0x70]= 0x1
[2931.105613] tps25750_CHARGE_Dump (617):Bq_REG[0x0]= 0x12
[2931.139328] tps25750_CHARGE_Dump (620):Bq_REG[0x1]= 0x348
[2931.171487] tps25750_CHARGE_Dump (627):Bq_REG[0x3]=0x0c8
[2931.202988] tps25750_charger_dump (634):Bq_REG[0x5]=b8
[2931.233677] tps25750_CHARGE_Dump (637):Bq_REG[0x6]=0x12c
[2931.267154] tps25750_CHARGE_Dump (644):Bq_REG[0x8]=0xc
[2931.299417] tps25750_CHARGE_Dump (647):Bq_REG[0x9]=0x3
[2931.331365] tps25750_CHARGE_Dump (650):Bq_REG[0xA]= 0x63
[2931.363095] tps25750_CHARGE_Dump (653):Bq_REG[0xb]=0x0
[2931.395157] tps25750_CHARGE_Dump (656):Bq_REG[0xd]=0x4b
[2931.427342] tps25750_charger_dump (659):Bq_REG[0xe]=0x3D
[2931.457829] tps25750_CHARGE_Dump (662):Bq_REG[0xF]=0xa2
[2931.482519] tps25750_CHARGE_Dump (665):Bq_REG[0x10]=0x80
[2931.514861] tps25750_CHARGE_Dump (668):Bq_REG[0x11]= 0x0
[2931.547546] tps25750_CHARGE_Dump (671):Bq_REG[0x12]=0x0
[2931.571460] tps25750_CHARGE_Dump (674):Bq_REG[0x13]=0x1
[2931.603213] tps25750_CHARGE_Dump (677):Bq_REG[0x14]=0x1c
[2931.626339] tps25750_CHARGE_Dump (680):Bq_REG[0x16]=0xc0
[2931.650616] tps25750_CHARGE_Dump (683):Bq_REG[0x17]=0x7a
[2931.682908] tps25750_CHARGE_Dump (686):Bq_REG[0x18]=0x54
[2931.7153] tps25750_CHARGE_Dump (689):Bq_REG[0x19]=0x1
[2931.746241] tps25750_CHARGE_Dump (692):Bq_REG[0x1b]=0xF
[2931.774502] tps25750_charger_dump (695):Bq_REG[0x1c]=0x90
[2931.807469] tps25750_CHARGE_Dump (698):Bq_REG[0x1d]=0x1
[2931.834797] tps25750_CHARGE_Dump (701):Bq_REG[0x1E]= 0x0
[2931.857999] tps25750_CHARGE_Dump (704):Bq_REG[0x1f]=0x0
[2931.882611] tps25750_CHARGE_Dump (707):Bq_REG[0x20]=0x0
[2931.910783] tps25750_charger_dump (710):Bq_REG[0x21]=0x0
[2931.938121] tps25750_CHARGE_Dump (713):Bq_REG[0x22]=0xef
[2931.970333] tps25750_CHARGE_Dump (716):Bq_REG[0x23]=0x92
[2931.994558] tps25750_CHARGE_Dump (719):Bq_REG[0x24]=0x10
[2932.026567] tps25750_CHARGE_Dump (722):Bq_REG[0x25]=0x10
[2932.051928] tps25750_CHARGE_Dump (725):Bq_REG[0x26]=0x20
[2932.074614] tps25750_CHARGE_Dump (728):Bq_REG[0x27]=0x0
[2932.106320] tps25750_CHARGE_Dump (731):Bq_REG[0x28]=0x0
[2932.143072] tps25750_CHARGE_Dump (734):Bq_REG[0x29]=0x0
[2932.175112] tps25750_CHARGE_Dump (737):Bq_REG[0x2a]=0x0
[2932.207160] tps25750_CHARGE_Dump (740):Bq_REG[0x2b]=0x0
[2932.239163] tps25750_CHARGE_Dump (743):Bq_REG[0x2C]= 0x0
[2932.262559] tps25750_charger_dump (746):Bq_REG[0x2D]=0x0
[2932.295179] tps25750_CHARGE_Dump (749):Bq_REG[0x2e]=0x30
[2932.330764] tps25750_CHARGE_Dump (752):Bq_REG[0x2F]=0x0
[2932.367408] tps25750_CHARGE_Dump (755):Bq_REG[0x30]=0x0
[2932.399136] tps25750_CHARGE_Dump (758):Bq_REG[0x31]=0x00
[2932.435413] tps25750_CHARGE_Dump (761):Bq_REG[0x33]=0x00
[2932.470969] tps25750_CHARGE_Dump (764):Bq_REG[0x35]=0x3c3c
[2932.510530] tps25750_CHARGE_Dump (767):Bq_REG[0x37]=0x00
[2932.547104] tps25750_charger_dump (770):Bq_REG[0x39]=0x00
[2932.579373] tps25750_CHARGE_Dump (773):Bq_REG[0x3b]=0x00
[2932.606654] tps25750_CHARGE_Dump (776):Bq_REG[0x3D]=0x00
[2932.631291] tps25750_CHARGE_Dump (779):Bq_REG[0x3f]=0x00
[2932.658590] tps25750_CHARGE_Dump (782):Bq_REG[0x41]=0x00
[2932.690665] tps25750_CHARGE_Dump (785):Bq_REG[0x43]=0x00
[2932.722690] tps25750_charger_dump (788):Bq_REG[0x45]=0x00
[2932.747412] tps25750_CHARGE_Dump (791):Bq_REG[0x47]=0x0
[2932.771689] tps25750_CHARGE_Dump (794):Bq_REG[0x48]=0x8

TYPEA 至 TypeC 充电无法正常工作:[DCP 5V]

[3034.780246] tps25750_PDIC_dump (572):tps_REG[0xF]= 0xf5090561
[3034.787098] tps25750_PDIC_dump (576):tps_REG[0xd]= 0x19f8
[3034.793564] tps25750_PDIC_dump (580):tps_REG[0x1A]= 0x10000d
[3034.800279] tps25750_PDIC_dump (584):TPS_REG[0x26]= 0x3000
[3034.806823] tps25750_PDIC_dump (588):TPS_REG[0x29]= 0x3805052
[3034.813769] tps25750_PDIC_dump (592):tps_REG[0x2D]= 0xa2f00018
[3034.821413] tps25750_PDIC_dump (600):tps_REG[0x40]= 0x50034
[3034.828162] tps25750_PDIC_dump (604):TPS_REG[0x69]= 0x61000301
[3034.834853] tps25750_PDIC_dump (608):TPS_REG[0x70]= 0x1
[3034.860333] tps25750_CHARGE_Dump (617):Bq_REG[0x0]= 0x12
[3034.888519] tps25750_CHARGE_Dump (620):Bq_REG[0x1]= 0x348
[3034.925976] tps25750_CHARGE_Dump (627):Bq_REG[0x3]=0x0c8
[3034.972565] tps25750_CHARGE_Dump (634):Bq_REG[0x5]=0x2b
[3035.015902] tps25750_CHARGE_Dump (637):Bq_REG[0x6]=0x032
[3035.056551] tps25750_CHARGE_Dump (644):Bq_REG[0x8]=0xc
[3035.096433] tps25750_CHARGE_Dump (647):Bq_REG[0x9]=0x3
[3035.121655] tps25750_CHARGE_Dump (650):Bq_REG[0xA]= 0x63
[3035.159033] tps25750_CHARGE_Dump (653):Bq_REG[0xb]=0x0
[3035.185007] tps25750_CHARGE_Dump (656):Bq_REG[0xd]=0x4b
[3035.224156] tps25750_CHARGE_Dump (659):Bq_REG[0xe]=0x3D
[3035.27195]tps25750_CHARGE_Dump (662):Bq_REG[0xF]=0xa2
[3035.299334] tps25750_CHARGE_Dump (665):Bq_REG[0x10]=0x80
[3035.334331] tps25750_CHARGE_Dump (668):Bq_REG[0x11]= 0x0
[3035.377456] tps25750_CHARGE_Dump (671):Bq_REG[0x12]=0x0
[3035.42391] tps25750_CHARGE_Dump (674):Bq_REG[0x13]=0x1
[3035.467650] tps25750_CHARGE_Dump (677):Bq_REG[0x14]=0x1c
[3035.511731] tps25750_CHARGE_Dump (680):Bq_REG[0x16]=0xc0
[3035.548807] tps25750_CHARGE_Dump (683):Bq_REG[0x17]=0x7a
[3035.595861] tps25750_CHARGE_Dump (686):Bq_REG[0x18]=0x54
[3035.639615] tps25750_CHARGE_Dump (689):Bq_REG[0x19]=0x0
[3035.683544] tps25750_CHARGE_Dump (692):Bq_REG[0x1b]=0x8F
[3035.727642] tps25750_CHARGE_Dump (695):Bq_REG[0x1c]=0x70
[3035.768459] tps25750_CHARGE_Dump (698):Bq_REG[0x1d]=0x1
[3035.808157] tps25750_CHARGE_Dump (701):Bq_REG[0x1E]= 0x0
[3035.835470] tps25750_CHARGE_Dump (704):Bq_REG[0x1f]=0x0
[3035.871536] tps25750_CHARGE_Dump (707):Bq_REG[0x20]=0x0
[3035.905758] tps25750_CHARGE_Dump (710):Bq_REG[0x21]=0x0
[3035.932095] tps25750_CHARGE_Dump (713):Bq_REG[0x22]=0xCF
[3035.956079] tps25750_CHARGE_Dump (716):Bq_REG[0x23]=0x90
[3035.996699] tps25750_CHARGE_Dump (719):Bq_REG[0x24]=0x0
[3036.038104] tps25750_CHARGE_Dump (722):Bq_REG[0x25]=0x0
[3036.076743] tps25750_CHARGE_Dump (725):Bq_REG[0x26]=0x0
[3036.107698] tps25750_CHARGE_Dump (728):Bq_REG[0x27]=0x0
[3036.132984] tps25750_CHARGE_Dump (731):Bq_REG[0x28]=0x0
[3036.170930] tps25750_CHARGE_Dump (734):Bq_REG[0x29]=0x0
[3036.195455] tps25750_CHARGE_Dump (737):Bq_REG[0x2a]=0x0
[3036.231803] tps25750_charger_dump (740):Bq_REG[0x2b]=0x0
[3036.259545] tps25750_CHARGE_Dump (743):Bq_REG[0x2C]= 0x0
[3036.287639] tps25750_CHARGE_Dump (746):Bq_REG[0x2D]=0x0
[3036.312209] tps25750_CHARGE_Dump (749):Bq_REG[0x2e]=0x30
[3036.349280] tps25750_CHARGE_Dump (752):Bq_REG[0x2F]=0x0
[3036.393287] tps25750_CHARGE_Dump (755):Bq_REG[0x30]=0x0
[3036.436823] tps25750_CHARGE_Dump (758):Bq_REG[0x31]=0x00
[3036.463649] tps25750_CHARGE_Dump (761):Bq_REG[0x33]=0x00
[3036.485640] tps25750_charger_dump (764):Bq_REG[0x35]=0x13ad
[3036.510030] tps25750_CHARGE_Dump (767):Bq_REG[0x37]=0x00
[3036.534775] tps25750_CHARGE_Dump (770):Bq_REG[0x39]=0x00
[3036.558297] tps25750_CHARGE_Dump (773):Bq_REG[0x3b]=0x00
[3036.581610] tps25750_CHARGE_Dump (776):Bq_REG[0x3D]=0x00
[3036.605904] tps25750_charger_dump (779):Bq_REG[0x3f]=0x00
[3036.629763] tps25750_CHARGE_Dump (782):Bq_REG[0x41]=0x00
[3036.653840] tps25750_CHARGE_Dump (785):Bq_REG[0x43]=0x00
[3036.678200] tps25750_CHARGE_Dump (788):Bq_REG[0x45]=0x00
[3036.701937] tps25750_CHARGE_Dump (791):Bq_REG[0x47]=0x0
[3036.725684] tps25750_charger_dump (794):Bq_REG[0x48]=0x8

我认为 bq25752在某种程度上认为不存在2s 电池、因为当使用 TypeA 至 TypeC 充电时、BQ_REG[0x23]=0x90。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="320961" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-manageming-forum/1084285/bq25792-wrong-cell-count-and-non-qualified-daptor-detected-when -connect-PD-charger/4046696969"]它未正确连接到 C 类型的引用/引用连接。]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃克、

    我今天晚上要查看固件。  我将在详细了解此问题可能出现的位置后向您提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chuck~

    请进行任何更新?

    我发现了一些新东西:

    如果我们将 bq25792的系统引脚悬空、这意味着不连接任何系统、则 TYPEA-typeC 现在可以工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃克、

    这是一种非常奇怪的行为。  我将把这个主题传递给我们的 BQ25792充电器团队、以了解发生这种情况的原因。  我们密切合作、因此我仍将跟踪此线程。

    为供您参考,我将在5月2日星期一之前离开办公室。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chuck:

    谢谢。但请抓紧时间。

    我找到了更多信息:

    使用 TYPEA-TYPEC 充电器时、充电电压为4.95V、电流为450mA

    我认为充电电流太小、即使我使用的是5V3A 充电器。

    因此、这就是发生以下情况的原因、因为充电电流不足以进行系统输出和电池充电。

    [引用 userid="510157" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096161/bq25792-TYPEA-TO-typec 充电-不工作-但-排针-至排针-细/4063530#40635C'、表示现在不能连接到排针/排针。]

    SYS 需要更大的功率、因此 bq25792使充电器和电池都能为 SYS 供电。 这就是电池无法充电的原因。

    那么、我们如何增加电流呢? 固件是否可以修复此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Walker、

    请参阅 BQ25792数据表的以下摘录:

    "当系统电压调节为 VSYSMIN 且 SYS 电压暂时降至低于 VSYSMIN 时、VSYSMIN 环路会降低充电电流、从而使 SYS 电压保持在 VSYSMIN 电平。 如果充电电流降至零、但输入源仍然过载、则 SYS 电压将下降。 一旦 SYS 电压降至低于电池电压、器件将自动进入补充模式、在该模式下 BATFET 将打开。 电池开始放电、以便从输入源和电池支持系统。"

    如果您没有足够的电流为电池充电并支持系统、则需要提供更多的输入电源。 这意味着进入 TPS25750的更高电压协议。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我认为、5V3A 充电器就足够了。

    是否有任何方法可以增加软件中的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您要为同一负载增大充电电流(假设您的输入不是最大值)、请在"TPS25750 Application Customization Tool "中更改充电电流。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    增大 充电电流无法解决此问题。

    我已经尝试设置 bq25792的 REG[0x11]的 bit 7来启用 强制 D+/D-检测。

    充电电流现在可能会增加。

    但实际上、bq25792的 DP DM 保持未连接状态。

    那么 、为何强制 D+/D-检测可以解决此问题?

    "TPS25750 Application Customization Tool"没有此类选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、您的电池电压是多少? 您可能处于预充电模式和/或 LDO 模式。

    预充电是指您的电池电压低于 BAT_LOWV 阈值、并且充电电流的设置与快速充电电流不同。

    在 LDO 模式下、当 SYS 由 MINSYS 运行时、BATFET 运行在 LDO 模式下、以向电池提供充电电流。 总电压差乘以充电电流是 BATFET 在这里耗散的值。 因此、如果 SYS 为7V 且电池为2V (<8.4V*.15=1.26V、因此没有预充电)、并且充电电流为2A、则耗散的功率为10W。 根据功率和电路板布局、这可能会导致器件升温并进入热调节阶段。

    此致、

    Mike Emanuel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    电池为2S、电压为7.8V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    请提出任何建议?

    我希望"TPS25750 Application Customization Tool"生成的 bin 可以在插入非 PD USB 充电器时自动设置该位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    发生这种情况时、您的总充电电流、电池电压、系统电压、系统电流、充电器的输入电压和输入电流是多少? 我认为您可能具有过高的系统负载、无法获得您所需的充电电流。 这与插入能够提供更多功率的更高电压输入是一致的。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    [~ userid="314452" URL"/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096161/bq25792-TYPEA-to typec 充电-不工作-但-排针-工作-精细/4084618#4084618]当系统电压、电流输入电压、电压、电压和电流输入-电压、电流、电压、电压、电压、电压、电压、电压、电压、电压、电压、电流、电压、电压、电压、电压、电压、电压、电流、电

    当我们使用 TypeC-TypeC 充电器时、PD 充电被激活。

    无论5V PD 充电(2.6A 由充电器监控器测试)还是20V PD 充电(1A 由充电器监控器测试)、它都能正常工作。

    当不连接充电器时、系统电压为7.9V、它从5V~8V 浮动、这取决于我认为电池的电压。

    我不知道系统电流、但我想它的电流为1A 或更低、因为系统线路中有电源开关 IC、我们可以计算其 ISNS 引脚的电流。

    电池电压为7.9V (容量84%)。

    使用 TypeA-TypeC 充电器时,意味着这是一个普通的 DCP 充电器(5V3A),不使用 PD 或 QC。

    充电电压为5V、此时电池电量监测计(bq40z50)指示不充电。 充电器的电流为450mA (由充电器监控器测试)。

    因此、在我将 bq25792的 REG[0x11]的 bit 7设置为1后、充电电流可上升至2.6A、现在电池电量监测计显示正在充电。


    [引述 userid="314452" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096161/bq25792-TYPEA-to typec- charging-cand-co-dot-dote-bote-ttypec-cuse-f精细/4084618#4084618#4084618]您认为当前的系统负载过高。" [/报价]

    假设系统负载为1A、当 Type-A-TypeC 不充电时、充电电流为450mA。

    是的、这可能会解释电池不充电的原因、因为充电电流(450mA)小于系统负载(1A)。

    但我只是觉得奇怪、为什么充电电流很小? 充电器的功能足够(5V3A)。

    为什么在我设置 bq25792的 REG[0x11]的 bit 7后充电电流可达到2.6A?

    TPS25750 + BQ25792是否可以正常支持5V3A DCP 充电器? 我的意思是 TPS25750 + BQ25792应自动将充电器电流上升至2.6A。

    或者可能我错过了一些设置? 或者硬件连接有问题?


    [引用 userid="314452" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1096161/bq25792-TYPEA-to typec- charging-cand-cando-do-dote-dote-bote-de-ty-typec-cuse-f精细/4084618#4084618]、可以更好地引用/更好的电源输入电压、以确保电源电压与输入保持一致。]

    我不这么认为。

    5V3A PD 充电器可以正常工作、我认为它不需要更高的电压。


    那么、这是一件奇怪的事情:

    5V3A PD 充电器工作正常。

    5V3A DCP 充电器无法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下周二回复您。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃克、

    我们将在本周晚些时候研究 DCP 充电所发生的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃克、

    我将在星期五之前向您提供最新信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    请进行任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃克、

    我已确定我们在与 BQ25792的固件接口中无法正确处理 DCP 问题。

    我需要与我们的固件团队合作、看看我们是否可以找到解决此问题的方法。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    请取得任何进展?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃克、

    我将其输入为错误、但我不希望我们的团队在近期内有解决方案。

    此致、

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~Chuck

    感谢您的努力。 我明白了。

    我们是否可以在修复错误之前讨论一些临时修复选项?

    我想我们可以在 TPS2514的槽中执行一些操作、

    例如、当检测到 SDP/DCP/CDP/其他 充电器时、将 bq25792的 REG[0x11]的 Bit7设置为1。

    TPS25750可以通过 BC1.2 (REG[0x3f]位7:4)识别充电器类型、PD 充电器当然是 HVDCP 充电器、它是 DCP 充电器之一、但仍可以与另一个充电器区别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    沃克、

    如果使用 BQ25792检测 BC1.2、则接口固件不允许。

    如果您使用 D+/D-进行连接、您可以联系充电器团队、看看他们是否会自动适当地配置充电器电压和电流限制。  这超出了我的专业知识范围。

    问题在于、当检测到 DCP 充电器时、TPS25750需要更新充电器以设置适当的输入电压和电流限制。  当前固件修补程序中不存在此通信、并且不可能在不久的将来添加此通信。

    如果您有 MCU、则可以通过主机接口检测充电器是否存在、然后相应地更新充电器。

    我看不到另一个在近期内有效的选项。